This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:数据表中"'SDRV-BAT&#39"的含义

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459565/bq25792-the-meaning-of-sdrv-bat-in-the-datasheet

器件型号:BQ25792

工具与软件:

在数据表中、表8-1。 它显示 SDRV 接地的最大值为26V、我知道这是 SDRV 可以承受的最大电压。 后者还有另一个指定为最大6V 的'SDRV-BAT' 它的含义是什么? 这意味着 SDRV 和 BAT 之间的最大容许电压为6V、或者 SDRV 和 BAT 之间的最大输出电压差为6V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    SDRV 和 BAT 电压之间的差值始终不会超过6V。  本质上、驱动 SDRV 引脚的电荷泵以内部5V 电源轨为基准、当不处于高阻态时也会提供 REGN。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果为 SDRV 添加保护、我只需将 SDRV 引脚与接地端之间的电压限制为低于26V。 无需关心它和 VBAT 之间的电压、对吧?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:

    正确。   

    此致、

    Jeff