This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A26:输出降低和高纹波问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460991/tpsm843a26-issue-output-reduce-and-high-ripple

器件型号:TPSM843A26

工具与软件:

TI 人好

我的客户 在系统中使用 tpsm843a26。

当前测试发现问题:

1、如果输出电流大于13A、那么纹波电压会突然变大。 如果我增大输出电流、输出电压将降至0.4V。 如果降低输出电流、Vout 将增加。

2.我们试图改变 C889到3.9pF 的 现象是一致的。 (不工作)

您能帮我检查一下并提供一些建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSEL 和 FSEL 引脚不应具有接地电容器。   

    电容器可能会在启动时导致引脚配置(strap)读数出错。

    拆下 C889和 C608。   

    MSEL 电阻器 R699为22kOhm、将电流限制设置为较低的设置、尝试使用较高的电流限制设置。

    更改 R699。 使用1.78k Ω 或更低的电阻器。

    如果问题仍然存在、在进行这些修改后、移除外部同步电阻器 R696并发送波形和电路板布局。  

    捕获图: Vout (直流耦合)、SYNC、 Vout (交流耦合和触发器)、用于检查开关频率。  我们通常使用 SW 节点、但在该器件上很难做到这一点。