主题中讨论的其他器件: LM5013
工具与软件:
我用 LM3478制造了一个升压配置的电路、输入电压4-10.5V、输出电压需要18V @ 600 -900mA。 电流没有变化,我提到600 -900mA 作为正确的水平将在稍后决定。
我遵循了与下图所示类似的 WB 设计、但红色部分除外、这些部分接近于所需的值:
我添加了 MOSFET 和二极管子作为习惯、电路在有和没有它们的情况下都进行了测试。

简短的介绍 不工作 我得到的 Vin 减去二极管上的压降。
由于该电路由基于 LM5013的直流/直流转换器供电、因此在某一点上、我开始怀疑启动电流限制可能存在问题。
昨天、我摆弄了 Excel 工具、发现可以增大 ISET 电阻器、从而降低峰值电流。 这是真的吗?
如果您能提供将启动电流降至最低的解决方案、我将不胜感激。