请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 工具与软件:
我正在3.6V 电池应用中使用 TPS63900为超级电容器充电。 我有多个按预期工作的单元、根据针对 2.0V - 3.6的配置消耗大约2.5-3mA。 但是、我有几个单元、当电压为3.6V 时、它只能消耗大约300uA 的电流、Pic 1。 但是、如果我将电压降至3V、那么它会消耗预期的2.5 -3mA、PIC 2。 为什么在3.6V 电压下芯片无法消耗正确的电流? 系统电池从3.6V 开始、并且由于电流消耗较低、超级电容器永远不会充电。
谢谢