This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:EVM PD EPR (24V 5A)+ USB2.0设置

Guru**** 2516430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461062/tps26750evm-evm-pd-epr-24v-5a-usb2-0-setup

器件型号:TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756EVM

工具与软件:

您好!

我正在尝试演示适用于 PD EPR (24V 5A)+ USB2.0的单个 USB-C 电缆解决方案。 基本上是  用于概念验证的拉电流板/灌电流板系统设置。 我是否还需要使用 2个 TPS26750EVM (1个拉电流和1个灌电流)实现此设置?  用户指南中演示的 EVM 与 BQ25756EVM (电池充电控制器)结合使用。

我想确认、在没有 BQ25756EVM (电池充电控制器)的情况下、EVM 是否可以自行工作、以实现 PD EPR (24V 5A)+ USB2.0、因为我们的应用与充电无关。 我们只需将24V 电源从一个板传输到另一个板、 同时将 USB2.0 D+/D-线路从源板传输到接收板。

谢谢!

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我建议使用 BQ25756EVM、因为 当 电源首先为隐式 Type-C 协议提供5V 电压、然后在进入 EPR 模式时提供20V 电压(因为它具有降压/升压转换器)、最后在最终 USB-EPR PD 协议下提供24V 电压。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的答复。 我仍想作为独立器件尝试使用 TPS26750EVM、但不使用  BQ25756EVM。

    请您就我在尝试设置以下情形时可能遇到的问题发表意见:

    设备:

    1. 1个 TPS26750EVM 配置为具有24V 5A 功能的电源。 (我会将其称为 sourceEVM)
    2. 1个 TPS26750EVM 配置为 具有24V 5A 电流能力的接收器。 (我要将其称为 sinkEVM)
    3. 1 根240W EPR 导线、1m。
    4. 1个可编程工作台电源。

    步骤:

    1. 将 可编程工作台电源的输出设置为24V 5A。
    2. 将  可编程工作台电源的输出连接到 sourceEVM 的 J8、短接 sourceEVM 的 J1和 J7。  
    3. 打开 可编程工作台电源、 sourceEVM 应该进行初始化、一旦完成。 TP1 (VBUS)处应观察到24V 的电压。
    4. J15未组装在 sinkEVM 上 、用于激活电池电量耗尽时始终启用灌电流模式、默认情况下会强制关闭 U10。 所有这些操作都是在 sinkEVM 未通电("电池电量耗尽")时完成的。  
    5. 将 USB-C 电缆的一端连接到 sourceEVM 的 J4、另一端连接到 sinkEVM 的 J4 (完全未通电、 我认为等效于所谓的"电池无电"条件)
    6. 现在、sinkEVM 的 PD 控制器将直接由 J4上的任何 VBUS 电压通过内部高压 LDO 供电、在本例中即将24V VBUS 转换为3.3V。
    7. 然后、sinkEVM 的 PD 控制器将加载配置并完成初始化。 一旦 为  sinkEVM 完成这些测试、它将会发现自己正在与 sourceEVM 协商24V。 但是、完成此 PD 合约过程后、VBUS 线路上的任何内容都不会发生变化、因为 VBUS 已经处于24V。
    8. 整个过程已完成、sourceEVM 持续提供 sinkEVM。

     

    如果我有上述错误、请告诉我、因为我不熟悉 USB-C PD 主题。

     

    谢谢!

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    遗憾的是、这 PD 以一种非常严重的方式违反了 USB-USB 规范。 下图显示了基本 EPR 协商中的行为。 断开连接时、VBUS 上不应存在"热"电压(对于 Type-C 电缆)、并且在达成隐式 Type-C 合约时、该电压始终为5V。 我还 在这里附加了一个指向一个文档的链接、该文档介绍了 USB-EPR PD 的基础知识

    该图等于 VBUS 除以11。 它显示了从0V -> 5V -> 20V -> 28V 的转换。 (因为这里显示的是支持28V 的电源)。

    此致、

    Conner