主题中讨论的其他器件:BQ25756EVM、
工具与软件:
您好!
我正在尝试演示适用于 PD EPR (24V 5A)+ USB2.0的单个 USB-C 电缆解决方案。 基本上是 用于概念验证的拉电流板/灌电流板系统设置。 我是否还需要使用 2个 TPS26750EVM (1个拉电流和1个灌电流)实现此设置? 用户指南中演示的 EVM 与 BQ25756EVM (电池充电控制器)结合使用。
我想确认、在没有 BQ25756EVM (电池充电控制器)的情况下、EVM 是否可以自行工作、以实现 PD EPR (24V 5A)+ USB2.0、因为我们的应用与充电无关。 我们只需将24V 电源从一个板传输到另一个板、 同时将 USB2.0 D+/D-线路从源板传输到接收板。
谢谢!
Ming