This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:在较高的电源电压下、IBAT ADC 读数为0、IBUS 出现一个奇怪的波形

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25622EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458833/bq25622-at-higher-supply-voltages-ibat-adc-reads-0-and-ibus-has-a-strange-waveform

器件型号:BQ25622

工具与软件:

与之相关的人员、

在使用较高的 ICHG 值测试电池时、我注意到 IBAT ADC 和电源电流有问题。 如果 ICHG 设置为2960mA 并且电源电压为3.4V 或更高、则 IBAT ADC 读数为0、IBUS 电流斜升和斜降、如下所示。 使用5V 2A 电源适配器时也会发生此行为、但为了捕获波形、使用了电源分析仪。  

我对可能造成这种情况的原因没有任何想法、任何想法都会受到高度赞赏。 下面附加了充电器 IC 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 考虑到 IBUS 波形的上升和下降、触发一些输入源保护、例如 VINDPM。 5V 2A 输入可能无法支持2.96A 充电。 在稳态运行模式下、IBUS 波形应该相对稳定。  

    如果您参阅数据表寄存器映射部分中表8-39中的描述列、您将看到、如果充电电流的极性在测量期间发生变化、IBAT_ADC 将显示0A。 我最好的理论是、输入电流的变化会导致电池短暂切换到放电、从而导致 IBAT_ADC 输出为0A。  

    我建议您尝试进行的最简单的更改是将 IINDPM 值设置为2A、而不是默认值3.2A、因为您使用的是2A 额定输入电源。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    非常感谢响应、我认为这也可能是输入源、但在使用具有7A 电流限制的电源时、 一旦充电器 IC 的电压达到约5.4V、问题仍会出现。 借助5V 2A 电源适配器和电源、  在恢复正常运行之前、我必须将 IINDPM 降低至1.7A。

    理想情况下、我希望能够使用手头没有的适当电源适配器来支持5V 3A 充电。 很奇怪、即使连接到电源后关了 ILIM 引脚、充电器 IC 也无法消耗3A 电流。 是否还有其他任何因素可能导致类似的问题?

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    在使用更高功率的电流源并尝试以3A 电流充电时、您是否能够读取所有 BQ25622寄存器并提供类似于上文所提供的屏幕捕捉? 我想检查是否有任何标志或状态寄存器发生了正常变化。  

    当输入电源有足够的功率时、我可以确认 BQ25622是否支持3A 充电。 即使在使用7A 额定电源时、由于测试设置的原因、电源和 VBUS 输入引脚之间也可能会出现显著的压降。 这会导致 VINDPM、从而导致充电电流降低。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    以下是寄存器快照。 对于此捕获、我将使用设置为5.4V 且电流限制为7A 的电源进行充电。  

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的答复。  

    考虑到状态寄存器不会报告故障或 VINDPM/IINDPM 操作、我有几个后续请求。  

    1) 1)您是否在系统上连接了任何负载、如果是、预期的负载曲线是什么?

    2) 2)您能否提供显示 VBUS、IBUS、VBAT 和 IBAT 的波形?  

    3) 3)您是在 BQ25622EVM 板还是在定制 PCB 上执行此测试?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    在这些测试期间、没有向电路施加大负载。 它位于定制的 PCB 上、我将在此处链接原理图。 如果您在原理图中发现任何问题、请告诉我、我将很快帮助您捕获波形。

    e2e.ti.com/.../783011_2D00_A1-20240724.pdf

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处连接的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您提供所需的信息。 我已经审阅了原理图、没有发现设计的 BQ25622部分有明显问题。  

    综上所述、这些波形看起来证实了输入电源的某种问题。 可能是输入电源本身或您的布局、但如果 SYS 输出端没有较大的负载瞬变、IBUS 可能不会出现如此大的变化。 在使用 BQ25622进行稳态充电时、IBUS 和 IBAT 预计都保持相对稳定。  

    这些波形显示的是充电电流振荡跟随输入电流振荡。 只是再次确认、当您将 IINDPM 降低至1.7A 或更低时、IBUS 波形是否会变得更稳定?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    似乎降低 IINDPM 使我能够在得到奇怪的波形之前略微提高能够提供的电压。 在达到该阈值之前、波形更加稳定。 将 IINDPM 设置为1.7A 后、我可以使用5V 2A 充电器、但在使用电源时仍会得到相同的怪异波形。

    如果我将 IINDPM 设置回3200、转而将 ICHG 降低至2000mA、则无论输入电压如何、我都会获得稳定的电流、但高于该电压的任何电流都会使其在稍高的电压下出现问题。

    输入电压为9.6V 但 ICHG = 2000mA (稳定)时的示例:

     

    输入电压= 6.5V 或以上的示例(奇怪波形):

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    分享的新观察结果仍然同意以下理论:您的设计中的某些器件会限制输入电流容量。 在充电器输入之前、这似乎是一个问题、因此不能简单地通过调整充电器 IC 寄存器设置来解决这个问题。  

    为了进行仔细检查、我将在我们的实验中进行测试、并提供一个波形、显示 BQ25622使用额定值适当的5V 输入电源在~3A 下充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    请参阅使用 BQ25622EVM 进行5V 3A 充电的相关 GUI 和示波器捕获。 当输入电源可以提供所需的电流时、不会观察到大振荡且 IBAT ADC 输出预期值。 这证实了您观察到的行为是由于定制 PCB 的布局造成的、还是输入适配器本身的限制造成的。  

    此致、

    Garrett