This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:温度电阻计算

Guru**** 2503535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452019/bq25303j-temperature-resistor-calculations

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

我一直在尝试计算热敏电阻电阻。

在我看来、用于设置电阻器的公式是错误的。

我得到 R2的一个负数

我认为此器件没有 Excel 电子表格。 您是否会检查并验证数据表、并且最好为这些计算创建一个可正常工作的 Excel 电子表格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 RT1或 RT2计算为负值、则特定的热敏电阻无法正常工作、请尝试另一个热敏电阻。  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用数据表中的相同热敏电阻、我需要   根据数据表设计更改温度值、使 T1为-7度(如果-7不起作用、则为-5度)。
    请为我进行计算、并告知热敏电阻是否不工作、因为我不相信这是问题所在。
    即使使用数据表中的值、我也会得到一个负值、因此我认为公式不正确。
    感谢帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否提供您要使用的热敏电阻的器件型号? 正如宁中所说、如果只为 RT1和 RT2获取负值、则热敏电阻可能在您尝试设置的温度范围内不起作用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt。
    我已根据 数据表示例中使用的热敏电阻(103AT-2)完成了较低温度计算、但无法在较低温度下有效计算。

    我也无法根据实际的数据表数据正常使用数据表公式、因此我的数学可能出错、并且我已在 Excel 中尝试过几种方法。


    您是否说此特定热敏电阻(103AT-2)不允许使用较低的温度设置?

    然而,安装在我电池上的*Actual*热敏电阻 为 R25=10kΩ±5% B25/85=3435±3%
    以下来自其值表:


    标准 电池 温度设置 R T1 (0 °) 27.96KΩ    RT5 (60 °) 3.00KΩ
    所需电池温度设置 R T1 (-5 °) 32,09KΩ  RT5 (60 °) 3.00KΩ


    理想情况下、工作中的 Excel 电子表格对于我尝试各种温度设置将是巨大的价值、因为这会阻碍我的项目。

    使用其他器件的电子表格不是令人满意的解决方案、因为公式不同。

    您是否真正进行了计算以验证方程? 您是否有可以正常工作的电子表格?

    谢谢
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7以了解 BQ2589x 计算器工具虽然是为 BQ2589x 开发的、但原理 类似、只需稍作更改即可用于 BQ25303J。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅两个器件公式。 请注意一个引脚是 VT1 - VT5、另一个引脚是 VT5 - VT1

    我已经尝试使用精确的 BQ25303公式、并始终获得负电阻。

    BQ25303的公式是否正确?  为什么、如果它们是"小方程"、那么方程的结构就不同了。 我希望有一些统一性、以避免完全混淆。

    在数据表中已经有一个有关电阻器的未更正错误、因此我对这两种计算方式都没有把握。

    此外、当您说电子表格是 "小型"、需要"微型更改"时、不清楚需要进行哪些更改。

    作为专家、您是否需要对电子表格进行适当的修改并提供给我们?这样我就可以放心、电阻计算结果是正确的?

    此致

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否能够使用 Excel 计算器获取9.3.2.6热敏电阻温度监测上的 RT1和 RT2计算值(RT1 = 4.32 kΩ、RT1 = 21 kΩ)?

    谢谢!

    宁。