This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:单节电池充电器和升压建议

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460989/bq25606-single-cell-charger-and-boost-recommendation

器件型号:BQ25606

工具与软件:

您好!

我们正在开发单节5V 电源、并需要关于要使用的 IC 和任何可能的参考设计的一些建议。

项目要求如下。

  1. 该电源使用单节锂离子电池作为其电源。
  2. 在其输出端、它必须提供稳定的5V 电压、最大负载电流为1A
  3. 即使未连接负载、输出也必须保持稳定。
  4. 必须使用5V 电源为电池充电。
  5. 充电时、电源与负载断开、因此不需要同时放电和充电。
  6. 电源必须具有简单的容量指示功能。  
  7. 电源必须具有保护功能、以防止电芯损坏或任何其他元件损坏。

请告诉我您关于我们如何以最直接的方式实现上述要求的建议。

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    您正在寻找的是电源还是电池充电器 IC? 我们的大多数(如果不是全部)充电器 IC 都没有测量仪表。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个 IC、用它可以实现上述所有功能、以便用作电路其余部分的电源。 其中一个功能就是给电池充电、是的、但我也要求电池电压升高到5V 的功能、所以不知道这是算电池充电器还是其他名称。

    到目前为止、我发现的最好的候选方案是 MPS MP2632B。 因为我非常熟悉 TI 的产品、并喜欢使用它们、所以我想知道自己能否找到类似的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池低于 SYSMIN 时、我们具有 NVDC 架构的电池充电器会将系统电压调节至高于 SYSMIN、而当电池高于 SYSMIN 时、则会将系统电压调节至略高于电池电压。 例如、如果 SYSMIN 为3.5V、电池为3.1V、SYS 将为3.5V、电池将为3.1V。 如果 SYSMIN 为3.5V 且电池为3.8V、SYS 将略高于3.8V。

    在仅电池模式下、BATFET 不是升压转换器、因此 SYS 电压将始终小于电池电压。

    从电池获得稳压5V 电源轨的唯一方法是使用升压转换器或 OTG (如果器件具有升压转换器或 OTG)。

    正如我之前所说的、大多数甚至所有电池充电器都没有内置监测计。

    您可能需要一个为电池充电的电池充电器、一个用于5V 电压轨的单独升压转换器以及一个用于测量电池百分比的电量监测计。

    此致、

    Mike Emanuel