This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51375:TPS51375:电感器选择

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461411/tps51375-tps51375-inductor-selection

器件型号:TPS51375

工具与软件:

您好!

TPS51375用于尝试实现以下条件
输入电压:4.5-5.5V
输出电压:0.8V
输出电流:最大 6A

在 WEBENCH Designer 中、电感器将为470nH。

但在数据表中、150nH 可在0.77V 下使用。

是否可以在0.8V 时使用220nH 或330nH?

此外、在执行此操作时是否需要采取任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的应用中的 Iomax 仅为6A、因此我们可能建议使用较大的电感来降低电感器电流的纹波。 这会更有利于提高电感器的效率和热性能。  当然、也可以选择330nH。 但是、仍然建议使用我们的 webench 建议的结果。 谢谢。

    奥罗拉