Other Parts Discussed in Thread: TPS51375
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51375 工具与软件:
您好!
TPS51375用于尝试实现以下条件
输入电压:4.5-5.5V
输出电压:0.8V
输出电流:最大 6A
在 WEBENCH Designer 中、电感器将为470nH。
但在数据表中、150nH 可在0.77V 下使用。
是否可以在0.8V 时使用220nH 或330nH?
此外、在执行此操作时是否需要采取任何预防措施?