This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969:BQ2969xy 释放时间检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460176/bq2969-bq2969xy-release-time-check

器件型号:BQ2969

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户希望为 OVP 设置3.65V。 我想知道我们将于何时发布 BQ2969xy 并支持3.65V OVP 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    BQ2969xy 是一个占位符行、用于显示 TI 可以编程的可用设置、它不是实际可订购器件。

    申请新的衍生开发需要一个重要的商业案例来支持开发。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的反馈。 因此,没有任何新的版本即将推出,我是对吗?

    如果客户 OVP 电压需要3.65V、规格需要与  BQ2969类似、您有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我们目前还没有3.65V OVP 旋转的计划。

    BQ7791514具有3.65V OVP。 这是与具有3.65V OVP 的 BQ2969最相似的器件。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    引起了大家的注意、非常感谢。