请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2969 工具与软件:
尊敬的 Expert:
我的客户希望为 OVP 设置3.65V。 我想知道我们将于何时发布 BQ2969xy 并支持3.65V OVP 吗?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.