This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ccomp MAX/MIN 建议

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458992/ucc28180-ccomp-max-min-recommendation

器件型号:UCC28180

工具与软件:

尊敬的各位成员:

我们在功率因数校正(PFC)设计中利用了此芯片。 其工作输入电压范围为85VAC 至265VAC、最大 PFC 电压应为440VAC、电流为3A、峰值为 6A。 为了实现最小和最大输入电压、我们将 Ccomp 值降低到了100pF。 然而、这会导致系统不稳定。 将 Ccomp 提高到1nF 可显著提高稳定性。

我的问题是:对于此电容器的最小值和最大值、是否有任何建议? 我在数据表第32页找到的唯一相关信息是:

"可能需要对已完成的转换器进行分析、以确定电流平均电路的理想补偿极点。 ICOMP 上的电容过大会增加相位滞后并增加 iTHD、而电容过小则会导致平均值计算不足、电流平均值计算环路不稳定。"

我已经查看了论坛上关于这个主题的几乎所有帖子、但找不到任何相关的讨论。

我非常感谢您提供任何帮助或见解。

此致、
Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farzaneh  

    查看 Cicomp 的 UCC28180 Excel 计算器工具公式、可以看到 Cicomp 的最大和最小建议值 基于将平均极点频率设置 在 fSW 的1/40和 fSW 的1/20之间。   我不知道这些标准背后的原因。  我猜到、第32页公式(101)示例计算中的5kHz 为100kHz 的1/20、接近于所选的118kHz fSW (第25页)。

    我对您的说法感到困惑:"...input 的电压范围为85VAC 至265VAC、最大 PFC 电压应为440VAC、电流为3A、峰值为 6A。  "
    您是否认为 PFC 最大输入电压为440VAC、总输入范围为85VAC 至440VAC?   
    或者、您是说最大 PFC  输出 电压是440Vdc 吗

    UCC28180可在85Vac 至265Vac 的正常交流输入范围内实现 CCM 运行、其中~385Vdc < Vout <~405Vdc。  虽然可以在超出此范围的条件下运行、但性能会随着输入和输出偏离正常范围而降低。  
    特别是、在非常高的输入电压下、电感器电流可能会从 CCM 变为 DCM、而电感器纹波电流的滤波(均值计算)可能不足以应对低的 Cicomp 值。  

    Cicomp 可能没有适合所有条件的单个值、并且必须通过经验测试和评估选择折衷值。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    这是我的错。 让我来阐述一下我们的设计参数和最近观察结果:

    1. 输入和输出规格

      • 输入 :85VAC 至265VAC、在3A 和6A 电流下、短暂电压为440VAC (持续10秒)。
      • 输出 :376Vdc 至395Vdc、最大值为415Vdc、电流为0.6A、电流为1.2A (持续10秒)。
    2. 电压规格 :PFC Vdcmax 为415Vdc、标称值为395Vdc。 您提到了"~385Vdc < Vout <~405Vdc"、但我无法在数据表中找到该范围。 415Vdc 最大电压是否会导致任何潜在问题?

    3. 开关频率和补偿 :我们考虑了120kHz 的开关频率(fSW)和5Hz 的极点频率。 最初、我们为 Ccomp 使用1nF 电容器、但系统无法在85Vac 下启动。 将 Ccomp 降低至100pF 后、系统能够以85Vac 启动;然而、无论有负载还是无负载、输入信号上都会出现明显噪声。

    如果您需要更多详细信息或其他信息、请告知我。

    感谢您的帮助
    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farzaneh  

    很抱歉、我仍然不完全了解您的此 PFC 输入和输出。
    85VAC 至265V 输入是标准范围、376V 至395V 是典型的输出电平、但376VDC 不适用于265VAC 输入(太接近线路峰值)。  我的输出范围"~385Vdc < Vout <~405Vdc"只是我自己的观察结果。  它未在数据表中列出。  
    415VDC 输出不会造成任何严重问题。   
    10s 持续时间内的最大输出功率似乎为415V x 1.2A = 498W。   

    我不明白 在3A 和6A 下440Vac (持续10秒)的瞬时[输入]电压。 这意味着两点:  

    1.输出电压必须高于440Vac x 1.4142 = 623Vdc (对于正常的升压 PFC)、和  
    2.输入功率可高达440VAC x 6A = 2640W (假设 PF 接近1 )。   

    对于 ICOMP 补偿、我建议保持1nF 值、或保持在该值附近。  
    85Vac 时的启动不应取决于 Cicomp 值。   

    当系统无法以85VAC 输入启动时会发生什么情况?  此时的负载情况是什么?
    是否可能触发 SOC 或 PCL?  
    成功启动(使用1nF)所需的最低输入电压是多少?   
    如果 您有该问题的波形、这将很有帮助。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    尊敬的 Ulrich:

    我感谢你迄今所提供的帮助。 此时、由于其他项目承诺、我需要把重点放在工作的另一个方面。 如果我无法解决此问题、我将再次与您联系。 感谢您的理解、很抱歉现在不得不离开此主题。

    此致、
    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farzaneh   

    祝您在处理其他项目问题和解决此问题时一切顺利。  
    我现在结束该主题。   
    如果将来需要帮助、可以重新打开此主题、或启动新主题。  

    此致、
    Ulrich