工具与软件:
尊敬的各位成员:
我们在功率因数校正(PFC)设计中利用了此芯片。 其工作输入电压范围为85VAC 至265VAC、最大 PFC 电压应为440VAC、电流为3A、峰值为 6A。 为了实现最小和最大输入电压、我们将 Ccomp 值降低到了100pF。 然而、这会导致系统不稳定。 将 Ccomp 提高到1nF 可显著提高稳定性。
我的问题是:对于此电容器的最小值和最大值、是否有任何建议? 我在数据表第32页找到的唯一相关信息是:
"可能需要对已完成的转换器进行分析、以确定电流平均电路的理想补偿极点。 ICOMP 上的电容过大会增加相位滞后并增加 iTHD、而电容过小则会导致平均值计算不足、电流平均值计算环路不稳定。"
我已经查看了论坛上关于这个主题的几乎所有帖子、但找不到任何相关的讨论。
我非常感谢您提供任何帮助或见解。
此致、
Farzaneh