This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25846-Q1:短路测试的风险评估

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462110/tps25846-q1-risk-assessment-of-short-circuit-test

器件型号:TPS25846-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4S480

工具与软件:

尊敬的专家:

我们基于 TPS25846-Q1设计的产品目前需要通过 GB/T 28046.2标准测试。 短路保护测试需要将 TPS25846-Q1的所有输入和输出端口依次连接至32V 电压并持续60秒。 我们注意到、规格书规定 USB 数据接口 DM-OUT 和 DP-OUT 的最大电压是6V、DM-IN 和 DP-IN 的最大电压是18V。 目前、测试似乎无法通过。 我们想询问是否有办法通过标准测试并确保通信质量。 我们期待您的答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!

    我不熟悉 GB/T 28046.2标准、但使用具有48V VBUS 短路的 USB 端口保护器件、例如 TPD4S480、可以帮助通过此测试吗? 这是非汽车器件、但如果此类器件有助于通过测试、我可以看到有哪些自动分级选项。

    请注意、尽管 TPD4S480的数据表指出、它为 CC1、CC2、SBU1和 SBU2提供4通道 VBUS 短路 OVP、但其中任何一个都可以替换为 DM 和 DP。

    BR、