请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25846-Q1 主题中讨论的其他器件: TPD4S480
工具与软件:
尊敬的专家:
我们基于 TPS25846-Q1设计的产品目前需要通过 GB/T 28046.2标准测试。 短路保护测试需要将 TPS25846-Q1的所有输入和输出端口依次连接至32V 电压并持续60秒。 我们注意到、规格书规定 USB 数据接口 DM-OUT 和 DP-OUT 的最大电压是6V、DM-IN 和 DP-IN 的最大电压是18V。 目前、测试似乎无法通过。 我们想询问是否有办法通过标准测试并确保通信质量。 我们期待您的答复。 谢谢你