This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:关于 VC1

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454238/bq28z620-about-vc1

器件型号:BQ28Z620
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

您好!

如果电池的1和2之间没有端子(下图中的红圈)、是否可以将 VC1保持未连接状态?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    否、需要连接 VC1。 您需要访问每个电池终端才能使用此电量监测计。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    感谢您的支持。

    客户考虑的2芯电池在1芯和2芯之间没有终端(上图中的红圈)。

    如何连接 VC1和 VC2?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    如果电池1和电池2之间没有端子、则您将无法将此电量监测计与该电池配合使用。 我建议查看 BQ34z100。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    我很抱歉。 我想进一步确认。

    我想使用 BQ28Z620监测电池电量并控制保护 FET 的栅极、同时使用1CELL 和2CELL 之间没有终端的电池。 我认为电池平衡功能将不可用。 以下电路配置是否有任何问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    不建议使用该解决方案、因为这会导致监测计无法精确测量每个电芯的电压、从而影响监测结果。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian-San:

    了解此解决方案会影响测量结果、而剩余量监测功能将无法完全利用、这是否正确?

    此外、我还想使用电量监测计、其功能如下。 是否有替代产品?

    ・2节锂离子电池兼容

    ・无 VCx 引脚(因为电池的1Cell 和2Cell 之间没有端子)

    μ・有一个引脚来控制连接到 PACK+侧的保护性 FET (DSG 或 CSG 等引脚)

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    了解此解决方案将影响测量结果、而剩余量监控功能将无法充分利用、这是正确的吗?

    正确。

    最接近的替代产品是 bq34z100、因为它没有 VCx 引脚。 但是、该电量监测计没有用于 FET 控制的引脚。 因此、我建议将该电量监测计与保护器 IC 或电池监测计配对使用。

    此致、

    Adrian