This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72482:SM72482可驱动低电压和低功耗电机

Guru**** 2513095 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72482, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456484/sm72482-sm72482-can-drive-low-volatage-and-low-power-motor

器件型号:SM72482
Thread 中讨论的其他器件: UCC27624

工具与软件:

SM72482能否 驱动电流不 超过500mA 的低电压和低功耗电机、μ A。 我要使用 SM72482驱动电机、是否正常?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zheng、

    感谢您就有关 SM72482的问题联系 TI。

    我们此器件的较新 P2P 版本也支持 UCC27624。

    您能否分享您要实现的目标的方框图或示例原理图? 另外、请分享开关频率和电压等工作条件。

    谢谢!

    William Moore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zheng、

    对于我是否有任何以前关于此问题或更新的问题?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zheng、

    我现在将结束这个问题。 还有其他问题。 请回复以重新打开该主题帖。

    谢谢!

    William Moore