请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72482 Thread 中讨论的其他器件: UCC27624
工具与软件:
SM72482能否 驱动电流不 超过500mA 的低电压和低功耗电机、μ A。 我要使用 SM72482驱动电机、是否正常?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.