This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:误差放大器增益控制电阻器

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462036/tl494-error-amplifier-gain-control-resistors

器件型号:TL494

工具与软件:

您好!

我想检验一下我对本参考设计中电阻器 R5和 R7的理解程度。

1) 1)这些电阻器用于将增益降至与开环增益相比的101。 参考表指出这是为了实现稳定性。 这种稳定性是针对振荡还是针对运算放大器增益的波动? 如果后者太大、那么运算放大器本身对开环增益漂移不敏感吗?

2)与不使用反馈引脚(引脚3)相比、现在反相端子中的电压对运算放大器输出很敏感、因此同相输入端的电压也很敏感。 因此、无法预测实际输出电压(至少没有 PWM 比较器的传递函数)、而需要使用电位器来调整输出电压以获得实际所需的输出值。 是这样吗?

3) 3)在 R5短接且 R7保持开路的情况下使用 TL494 (即不使用反馈引脚)是否会存在任何问题(因为电路正在从 Vout 获取全局反馈到非交错输入端子、并且输出电压由 Vref 和运算放大器明确定义)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    是、以将增益设置为大约100。 运算放大器是稳定的、但是极大的开环增益可导致对其输入引脚的非常敏感的响应、然后此电路对噪声的行为非常敏感、以至于电路的行为无法稳定。

    2.

    我不理解如果不使用引脚3、您的电路将如何工作。

    3.

    是的、增益太大了、会导致您的电路对噪声非常敏感、然后运行不稳定。