This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564242:TPS564242

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461202/tps564242-tps564242

器件型号:TPS564242

工具与软件:

您好!

我们正在使用以下电路 为 SoC (K2K)以及 FPGA 和3.3V 供电。 我们发现 SoC 和 FPGA 经常出现故障。 这是一个严重的问题。 因此、请查看并告知我们电路中是否存在任何问题

额外的电容器被移除。

请回顾一下电路。 申请电子邮件 ID 以获得快速说明。

我们希望召开团队会议来讨论同样的问题。 我们在3个电路板中观察到该问题。

我们必须为客户提供 eNodeB 单元。 如果存在这样的问题、我们就无法做到。

因此、我们需要您的支持来尽快解决此问题

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     建议 TPS564242最大 Cout 低于100uF、是否去除了额外的电容器? 您可以在 TPS564242附近放置47uF 6.3V 电容器、并在负载芯片 VDD 引脚附近放置几个4.7uF 6.3V 电容器、