请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS564242 工具与软件:
您好!
我们正在使用以下电路 为 SoC (K2K)以及 FPGA 和3.3V 供电。 我们发现 SoC 和 FPGA 经常出现故障。 这是一个严重的问题。 因此、请查看并告知我们电路中是否存在任何问题

额外的电容器被移除。



请回顾一下电路。 申请电子邮件 ID 以获得快速说明。
我们希望召开团队会议来讨论同样的问题。 我们在3个电路板中观察到该问题。
我们必须为客户提供 eNodeB 单元。 如果存在这样的问题、我们就无法做到。
因此、我们需要您的支持来尽快解决此问题
此致、
Sumathi