Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2216
主题中讨论的其他器件: TPS2216
工具与软件:
我正在设计极低功耗的传感器、其中大部分电子产品完全没有功耗(即我甚至没有使用 EN/信号)。
大多数情况下、MCU 直接由锂离子电池供电、其中+BATT 介于2.8V 至4.2V 之间。
仅当它需要与其他器件通信时、一个专用 GPIO 引脚(3V3_EN)才会启动稳压3.3V LDO、从而使 I2C/SPI 3V3器件供电。
现在有趣的是:我想避免电平转换器的需要。
因此、在我与传感器进行通信之前、我计划使用 TPS2116将 MCU 电源本身从+BATT 切换到这个3.3V 电源轨。
因此当3V3可用时、VOUT 应为3V3;否则它应为+BATT (+BATT 可能小于或大于3V3)。
我怀疑我需要使用 TPS2216的手动模式、但原理图下方的正确处理方式是否正确?
A)我担心当+BATT 非常低时、3V3_EN 和稳定3.3V 之间的小功率间隙可能会使我的 MCU 复位(嗯、MCU 最低需要1.8V)。
B) 我可以在3V3_EN 上添加一个 RC 延迟、以便在3.3V 足够稳定后切换到3.3V。 或者我可以直接将 PR1连接到 VIN1吗? 可能使用电阻分压器吗?
C)我还怀疑我仍然可以使用自动模式、并在 PR1上使用一些巧妙的技巧
谢谢