This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:使用2.8V 至4.2V 的电池为 MCU 供电(除非3V3可用)?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458211/tps2116-powering-mcu-with-2-8-up-to-4-2v-battery-unless-3v3-is-available

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS2216

工具与软件:

我正在设计极低功耗的传感器、其中大部分电子产品完全没有功耗(即我甚至没有使用 EN/信号)。

大多数情况下、MCU 直接由锂离子电池供电、其中+BATT 介于2.8V 至4.2V 之间。

仅当它需要与其他器件通信时、一个专用 GPIO 引脚(3V3_EN)才会启动稳压3.3V LDO、从而使 I2C/SPI 3V3器件供电。


现在有趣的是:我想避免电平转换器的需要。

因此、在我与传感器进行通信之前、我计划使用 TPS2116将 MCU 电源本身从+BATT 切换到这个3.3V 电源轨。

因此当3V3可用时、VOUT 应为3V3;否则它应为+BATT (+BATT 可能小于或大于3V3)。


我怀疑我需要使用 TPS2216的手动模式、但原理图下方的正确处理方式是否正确?

A)我担心当+BATT 非常低时、3V3_EN 和稳定3.3V 之间的小功率间隙可能会使我的 MCU 复位(嗯、MCU 最低需要1.8V)。

B) 我可以在3V3_EN 上添加一个 RC 延迟、以便在3.3V 足够稳定后切换到3.3V。 或者我可以直接将 PR1连接到 VIN1吗? 可能使用电阻分压器吗?

C)我还怀疑我仍然可以使用自动模式、并在 PR1上使用一些巧妙的技巧

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie、您好!

    我将进行检查并返回。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie、您好!

    原理图看起来没有问题。 您可以将 MODE 拉至 VIN1引脚。 您可以在 VIN 和 VOUT 引脚上添加一些去耦电容器、

    要实现自动切换、您可以在 PR1上从 VIN1添加电阻分压器。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。 在我的问题的第二部分、我将尝试在 VIN1的 PR1上放置一个"紧密"的电阻分压器、以便逻辑会向下传播为"如果3.3V 电源轨上的电压大于3.0V、则将其用于 MCU、否则使用+BATT"。 我希望它能够回收3.3V 电源轨上剩余的一些能量、否则会浪费这些能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 Jeremie。