This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:当存在 VBAT 时 BATFET 关闭

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461109/bq25619e-batfet-turn-off-when-vbat-present

器件型号:BQ25619E

工具与软件:

您好!

以下是 我的测试说明:

  • 施加了3.8 VBAT 和5.0 VBUS
  • REG0x07  BATFET_RST_WVBUS 的位4 = 0
  • 通过 REG0X07的位5禁用 BATFET
  • 如果检查了 REG0x07的位3、则等待10秒
  • BATFET 关断、充电停止、但 SYS 仍为3.9V

阅读数据表、我想、在有 VBUS 时、此配置不会关闭 BATFET 并停止充电。

您能否确认这是正常行为?

 BATFET_RST_WVBUS=0或1之间有何差异?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仍然有适配器、但要禁用 VSYS、则需要 在禁用 BATFET 之前启用 BATFET_RST_WVBUS=1。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是我想做的事。

    我想 当 存在适配器并且我向充电器发送运输模式命令时、充电器会在 移除适配器后自动进入运输模式(BATFET 禁用)、而不是在之前。

    数据表似乎是这样的、但我无法重现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的器件上进行了测试。 在连接输入的情况下、当设置 BATFET_DIS 时、器件将在 REG0x07位3指定的时间后进入运输模式。 我们没有设置 BATFET_DIS 和在移除适配器后关闭的功能。 我们正在更新数据表。

    此致、

    Mike Emanuel