请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619E 工具与软件:
您好!
以下是 我的测试说明:
- 施加了3.8 VBAT 和5.0 VBUS
- REG0x07 BATFET_RST_WVBUS 的位4 = 0
- 通过 REG0X07的位5禁用 BATFET
- 如果检查了 REG0x07的位3、则等待10秒
- BATFET 关断、充电停止、但 SYS 仍为3.9V
阅读数据表、我想、在有 VBUS 时、此配置不会关闭 BATFET 并停止充电。
您能否确认这是正常行为?
BATFET_RST_WVBUS=0或1之间有何差异?
此致、