请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 工具与软件:
我尝试在没有 EEPROM 的情况下使用 TPS25750。
我按照 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf?MCU=1736841456155中的过程 使用 ts 通过 I2C 将配置文件加载到 TPS25750。
但最后、在 PBMc 命令之后、当我从 PBMc 命令读取输出日期时、字节26 (位207:200)为0x03 (AC_LOADING_FLASH)。
尽管 TPS25750处于 APP 模式、但它无法按预期工作。 这使我想知道在配置下载过程中是否有问题。
请提供帮助。
谢谢。