This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:发出来自 MCU 的加载补丁捆绑包突发数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461790/tps25750-issue-load-patch-bundle-burst-data-from-mcu

器件型号:TPS25750

工具与软件:

我尝试在没有 EEPROM 的情况下使用 TPS25750。

我按照 https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf?MCU=1736841456155中的过程 使用 ts 通过 I2C 将配置文件加载到 TPS25750。

但最后、在 PBMc 命令之后、当我从 PBMc 命令读取输出日期时、字节26 (位207:200)为0x03 (AC_LOADING_FLASH)。

尽管 TPS25750处于 APP 模式、但它无法按预期工作。 这使我想知道在配置下载过程中是否有问题。

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、出现此问题时电池未连接。 现在一切都正常。 PBMc 命令输出数据的字节26的0x03似乎无关紧要。