主题中讨论的其他器件:BQ78350
工具与软件:
您好!
目前、我们系统中存在严重的不平衡电池问题。 具体而言、我们正在观察:
- 显示处于休眠状态(既不充电也不放电)的电池组之间存在70mV 至100mV 的差异。
- 在某些情况下、差异高达300–400mV。
如随附的图像所示、电池平衡(CB 高电平)似乎处于活动状态;但是、并非所有电池都处于平衡状态、这一点可以通过其他屏幕截图来证明。
为了解决该问题、我们有几个问题:
- 平衡过程的占空比是多少、能否对其进行调整?
- 为什么并非所有电池都始终按预期进行平衡(在各种条件下)?
- 在休眠状态(而非充电期间)下是否可以进行平衡?
我们非常感谢您提供有关解决此问题的见解和指导。 如果您需要更多详细信息或其他数据来进行故障排除、请告知我们。
感谢您的支持。
Dan