Thread 中讨论的其他器件: BQ25895
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户检查 BQ25606的规格以了解他们的新项目。
首先、我的客户将使用(PC)<->(USB 电缆)<->{(USB 连接器)<->(MCU)}制作原理图。
对于充电、我的客户希望将 MCU 和 BQ25606连接到 USB 连接器以进行充电。
在本例中、我可以正常使用2个函数吗? (与 PC 进行 USB 通信并为电池充电)
如果否、BQ25895怎么样? 它是否具有相同的行为?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯