This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:是否可以将 D+和 D-线路与 MCU 搭配使用?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461539/bq25606-is-it-possible-to-use-d-and-d--line-with-mcu

器件型号:BQ25606
Thread 中讨论的其他器件: BQ25895

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查 BQ25606的规格以了解他们的新项目。

首先、我的客户将使用(PC)<->(USB 电缆)<->{(USB 连接器)<->(MCU)}制作原理图。

对于充电、我的客户希望将 MCU 和 BQ25606连接到 USB 连接器以进行充电。

在本例中、我可以正常使用2个函数吗? (与 PC 进行 USB 通信并为电池充电)

如果否、BQ25895怎么样? 它是否具有相同的行为?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    对于我们所有具有 D+/D-检测功能的器件、客户需要使用一个多路复用器以允许在使用 MCU D+/D-线路之前完成 D+/D-检测。 如果没有该序列、D+/D-检测将无法正常工作。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    1.如何知道 D+/D-检测在充电器中完成? (然后、我可以切换多路复用器。)

    2.充电器和鼠标切换器可以同时通电吗?

    3.可以为 USB 2.0线路推荐 TI 多路复用器吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    1.在第9.3.2节"通过输入源上电"中、显示输入源检测(3)发生在转换器上电之前(5)。

    2.请确保多路复用器在检测开始之前通电(因此最好在输入充电器之前)。

    3.请查看 BQ25890EVM、我们 在这里使用 TS3USB221ARSER。

    此致、

    Mike Emanuel