Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS25751
工具与软件:
我们在系统中使用 TI USB-C PD 评估套件来测试 USB-C 上的噪声 我们将评估套件用作仅供电方、目前我们正在测试请求20V 电压的负载。 我们移除了 J5上的跳线、使用外部电源。 最初我们看到电压正确协商到20V、20V LED 亮起。 请参阅下面的屏幕截图。

但我们面临一个问题、几秒钟后、评估板的电压输出会下降、而 LED 显示为5V。 (我们的外部电源仍在提供20V 电压。) 它通常会在20V 时粘住、但更常见的是在2-10秒后就会掉下来。
我们会在电压下降之前在 CC 线上看到怪异的东西。 请参阅下面的屏幕截图。 在未定义的模式中、CC 线路从3V 变为0V 时出现异常行为。

建立电压后、我不希望在 CC 线上看到任何通信、因此红色框中的信号很奇怪、无法预料。 我们不确定这是否是问题的原因或影响。 是否有人对可能发生的事情有任何想法?
如果我们在 J5的引脚2和3之间添加跳线、则不会出现问题、所以这在我们的系统中是有问题的、但我们只是不确定问题可能出在哪。 目前、在重新阅读用户指南时、我看到一条注意事项、即跳线配置必须与加载的固件匹配。 为了匹配 J5上没有跳线的情况、我们应在 GUI 中配置什么设置?
谢谢!
Katie