This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25970A 有功电流限制电平与短路之间的关系

Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462558/tps2597-tps25970a-active-current-limit-level-vs-short-circuit

器件型号:TPS2597

工具与软件:

您好!  

我目前正在使用 EVM 为我的客户评估 TPS2597。 我将 ILIM 的有功电流限制值设置为6.3A。  

当我运行测试时、我使用电子负载来验证我是否缓慢斜升电流限制、在与设计目标相匹配的6.3A 时将启用保护。  

但在进行短路测试时、可以看到在初始电流尖峰后、电流限制电平仅为~4.8A、而 ILIM 设置为6.3A。  

这是器件的正常操作吗? 如果需要、您知道4.8A 电流值是如何推导出来的吗?

我将原理图和示波器屏幕截图附在下面

短路电流限制测试

正常工作电流限制

谢谢

- Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    在我们的器件中、当 Vout 为低电平时(Vout < VFB)、我们有电流折返。 在此电流折返期间、电流限制预计将低于外部电阻器设置的 ILIM 值。 数据表中给出了 VFB。 对于此器件、VFB 的典型值为1.88V。  

    ?? ? 说:
    这是该器件的正常操作吗? 如果有、您知道4.8A 电流值是如何推导出来的吗?

    折返期间的电流限制约为 ILIM 的50-70%、但可能具有更宽的范围。

    如果您有任何其他相关的后续问题、敬请告知。

    此致、
    Arush