Other Parts Discussed in Thread: TPS2597
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2597 工具与软件:
您好!
我目前正在使用 EVM 为我的客户评估 TPS2597。 我将 ILIM 的有功电流限制值设置为6.3A。
当我运行测试时、我使用电子负载来验证我是否缓慢斜升电流限制、在与设计目标相匹配的6.3A 时将启用保护。
但在进行短路测试时、可以看到在初始电流尖峰后、电流限制电平仅为~4.8A、而 ILIM 设置为6.3A。
这是器件的正常操作吗? 如果需要、您知道4.8A 电流值是如何推导出来的吗?
我将原理图和示波器屏幕截图附在下面

短路电流限制测试

正常工作电流限制

谢谢
- Arief