This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211DR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462038/ucc27211-ucc27211dr

器件型号:UCC27211

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:在查看 UCC27211DR 驱动器 IC 的数据表时、我找不到内部 Dboot 二极管的峰值电流能力。  

My Application (我的应用程序)

VDD 为15V

2. Cboot- 220nF`

3. fsw- 100kHz

所以、我需要知道是否需要外部 Rboot?  

如果我有 Dboot 的峰值电流额定值、那么我只能最终确定 Rboot Vaue。  

请尽快回复。