请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27211 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:在查看 UCC27211DR 驱动器 IC 的数据表时、我找不到内部 Dboot 二极管的峰值电流能力。
My Application (我的应用程序)
VDD 为15V
2. Cboot- 220nF`
3. fsw- 100kHz
所以、我需要知道是否需要外部 Rboot?
如果我有 Dboot 的峰值电流额定值、那么我只能最终确定 Rboot Vaue。
请尽快回复。