工具与软件:
大家好!
在使用30Ω 电阻器对电池组(4节串联电池)进行放电时(从充满电至12V)
以500毫秒的间隔向电池包的+端子施加8KV 峰值和150ns 宽度的脉冲、直到放电结束。
电池组的+端子包含一个电容器和一个电涌消除器、因此未发生击穿、但观察到以下现象。
SOH:初始值98%⇒减小到94
Ra 增加约2倍(DOD 约为50%)
问题1.
SoH 降低和 Ra 增加的背后机制是什么?
问题2.
如果我们在施加噪声的情况下重复充电和放电、SOH 是否会继续降低?
问题3.
是否有办法避免这种现象? (仅通过更改设置条件)
此致。