This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:由于噪声而降低 SOH

Guru**** 2579055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458300/bq40z50-r2-decrease-in-soh-due-to-noise

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

大家好!

在使用30Ω 电阻器对电池组(4节串联电池)进行放电时(从充满电至12V)
以500毫秒的间隔向电池包的+端子施加8KV 峰值和150ns 宽度的脉冲、直到放电结束。

电池组的+端子包含一个电容器和一个电涌消除器、因此未发生击穿、但观察到以下现象。
SOH:初始值98%⇒减小到94
Ra 增加约2倍(DOD 约为50%)

问题1.
SoH 降低和 Ra 增加的背后机制是什么?

问题2.
如果我们在施加噪声的情况下重复充电和放电、SOH 是否会继续降低?

问题3.
是否有办法避免这种现象? (仅通过更改设置条件)

此致。