This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23MOLR:电压问题

Guru**** 2385700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456698/tpsm846c23-tpsm846c23molr-voltage-issue

器件型号:TPSM846C23

工具与软件:

尊敬的团队:

我将 TPSM846C23MOLR 电源模块以堆叠配置用于0.68V @ 70A 输出。 但是、我在其中一个电路板上遇到了电压问题。 输出电压预计为0.68V、但我在 Vout 引脚上观察到3.01V 的电压。

以下是观察结果:

  1. 隔离堆叠的电源模块后、电路板能够正常运行、没有任何压降。
  2. 重新添加电源模块时、输入5V 降至4.3V、而输出电压上升至3.01V。
  3. 第一个模块的 DIFFO 引脚电压为9mV、而另一个模块的 DIFFO 引脚电压为3.26V。
  4. 所有元件均已正确安装、并验证其值。

我有以下疑问、需要您的指导:

  1. 如何将一个电源模块与堆叠式连接隔离、以识别有故障的模块?
  2. 应端接哪些引脚以单独检查每个电源模块的输出?

如果您能提供解决这些问题的详细步骤或建议、我将不胜感激。

期待您的专家意见。

谢谢。此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek

    如果您在添加次级相位时发现问题、这可能表示有2件事: ISHARE、VSHARE 或 SYNC 布线导致了问题、或者从次级相添加的元件改变了整个系统的稳定性。  

    要检查的事项:

    -确保每个相位都有不同的地址(通过 ADDR1和 ADDR0引脚配置)

    - 通过在设备 FB 引脚和 BP3引脚之间连接一个1kΩ 电阻器,检查其中一个设备是否被设置为从设备。

    - 确保 DIFFO 引脚在辅助器件上保持开路状态  

    -您可以断开次级相的连接,以查看问题是否来自禁用系统的2PH 配置。 这基本上是断开 ISHARE、VSHARE 和 SYNC 引脚、以及隔离进入次级相的任何其他连接。 也会切断次级相位的 VIN 输入。  

    - 您 应该能够使用 Fusion GUI 来读取器件故障是什么、从而更好地了解 问题的 来源、这可以通过命令78h 到80h 来读取。

    如果上述操作无法解决问题、您能否附加2PH 设计的原理图以进一步检查元件和连接情况?

    其他问题:

    -同时,是否对数字端(PMBus 命令)进行了任何更改?

    -这个问题是发生在多个电路板还是仅一个电路板上?

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eilen:

    感谢您的答复。

    我在连接整个堆叠模块时都会遇到问题。 我想确认是主模块还是从模块出现了问题。

    为了使 我可以单独检查每个电源模块的输出、需要隔离哪些所有连接或所有引脚?

    其他问题:

    -同时,是否对数字端(PMBus 命令)进行了任何更改?

    >没有变化

    -这个问题是发生在多个电路板还是仅一个电路板上?

    >是只在一个主板上发生此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek

    如果问题仅发生在一个电路板上、则可能是以下原因:

    -可能其中一个 IC 已损坏,您可以尝试更换这两个 IC ,并检查这是否使系统工作。 进行 ABA 测试。

    -它也可以专门针对一个板的组件/线迹:如果你试图隔离哪些相位可能是问题,你基本上需要设置每个相位,就像它是单相。

    对于初级相、更容易一点、您需要 从次级相断开 ISHARE、VSHARE 和 SYNC 引脚并使其保持悬空

    对于次级相位、它稍微复杂一点、您需要执行与上面的初级步骤相同的操作。 然而、您必须将 DIFFO 和 FB 引脚连接为主器件、以使其用作单个模块。

    -虽然不太可能由于观察到的行为、但是您也可以尝试 在噪声情况下向 VSHARE 连接添加一个不超过10pF 的 HF 电容器。  

    -有时它还可以使用热像仪来查看系统的特定点是否有过热,以更好地确定问题的发生位置。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    在我的电路板中、VSHARE 直接连接在两个模块之间、它们之间没有任何电阻器、因此我无法隔离 VSHARE 引脚。

    电源模块成本高昂、如果还移除了其中的一些元件、则有可能损坏该模块、而且如果不知道哪个元件有问题、我们就无法简单地更换该模块。

    除了删除 ISHARE 和 VSHARE 之外、是否还有其他方法可以禁用第二个器件?

    2.是否可以通过禁用其它控制引脚来禁用第二个模块?

    附了该原理图、供您参考

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    本周将发布回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek

     对于您想要禁用的相位、您将需要将 CNTL 信号拉至低电平。  

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    CNTL 引脚直接连接在2个电源模块之间。 模块之间没有用于隔离的电阻器。 还有其他可能吗?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek

    在上面的线程中已经提出了禁用该模块的唯一已知方法、即设置模块处于独立状态、CNTL 信号处于低电平、甚至通过 IC 替代运行 ABA 测试。

    根据您的配置、最佳选择是进行 ABA 测试。

    此致、

    Eileen