工具与软件:
尊敬的团队:
我将 TPSM846C23MOLR 电源模块以堆叠配置用于0.68V @ 70A 输出。 但是、我在其中一个电路板上遇到了电压问题。 输出电压预计为0.68V、但我在 Vout 引脚上观察到3.01V 的电压。
以下是观察结果:
- 隔离堆叠的电源模块后、电路板能够正常运行、没有任何压降。
- 重新添加电源模块时、输入5V 降至4.3V、而输出电压上升至3.01V。
- 第一个模块的 DIFFO 引脚电压为9mV、而另一个模块的 DIFFO 引脚电压为3.26V。
- 所有元件均已正确安装、并验证其值。
我有以下疑问、需要您的指导:
- 如何将一个电源模块与堆叠式连接隔离、以识别有故障的模块?
- 应端接哪些引脚以单独检查每个电源模块的输出?
如果您能提供解决这些问题的详细步骤或建议、我将不胜感激。
期待您的专家意见。
谢谢。此致
Abhishek