This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294502:输出驱动电压

Guru**** 2525640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463597/bq294502-output-drive-voltage

器件型号:BQ294502

工具与软件:

您好!

我们有一个有关 BQ294502DRVR 过压保护 IC 的问题需要解答。

我看到当 VDD = 7.2V 时、输出驱动可低至6V、但我在数据表中没有看到 Vout 的最大输出规格。

Vout 是直接由 VDD 驱动、还是 Vout 电压由栅极驱动器钳位到某个最大电压? 我正在尝试算出如果 VDD = 25V、Vout 可以有多高。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    上部输出将被限制在大约~7V 不是此处的上限值、但不应超过8V。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon