This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2583XAQ1EVM-147:尝试使用 TPS52830为传输和数据供电。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25830A-Q1, TPS2583XAQ1EVM-147, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455843/tps2583xaq1evm-147-trying-to-use-tps52830-to-power-delivery-and-data

器件型号:TPS2583XAQ1EVM-147
主题中讨论的其他器件:TPS25830A-Q1TPS25751、TPS25730

工具与软件:

您好!

已经购买了评估模块 TPS2583XAQ1EVM 以构建 PD +数据板(如果一切正常)、我会制作自己的板。

要制作一个可以为平板电脑或手机供电的电路板、同时平板电脑或手机看到已连接设备(如键盘或鼠标)。

我们认为使用 TPS25830A 芯片这是可能的。

使用评估板无法到达我的目标。 我使用 J4上连接的母对母适配器连接了一个鼠标、并通过 VBUS 供电。

我曾让 CTL1和 CTL2打开以达到 Type-C (3A)+ CDP 模式。

关于 J5和 J6、我对 Rd 和 Ra 有点困惑、但测试了不同的组合。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPS25830A-Q1不能与 Type-C 转 Type-A 电缆一起使用。 在继续之前、让我们检查 TPS25830A-Q1是否适合您。

    TPS25830A-Q1适用于汽车终端应用。 您是否需要 汽车 Type-C 充电器?

    是否只需要15W 的功率?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    谢谢!
    是的、15W 足以为平板电脑/手机充电。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将使 USB 集线器具有定制的布局。

    我需要同时为平板电脑充电。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将对此进行研究、并让您知道。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    谢谢!

    需要解决如何将 USB 集线器与 CC 线路通信、然后说"我是电力输送"
    USB 集线器、USB2.0、实现了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否需要支持 Type-C 转 Type-A 电缆? 还是只支持 Type-C 转 Type-C 电缆?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    是的、将 Type-C 连接到 Type-C、以将 USB 集线器连接到平板电脑/手机。

    集线器的下行端口为 A 类

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果我理解正确、您的系统要求如下:

    1. 集成 Type-C 充电器器件、以连接平板电脑并为其充电、例如使用 Type-C 转 Type-C 电缆。
    2. 集成 USB 集线器、因此您还可以连接另一个 UFP 接收设备(例如键盘或鼠标)并为其充电。
    3. 确保正确的数据角色交换、以便平板电脑可以充当主机、并且可以使用键盘或鼠标  

    使用 TPS2583XAQ1EVM-147无法实现此功能的原因是、J4 Type-A 插座没有连接到 VBUS 引脚(引脚1)的电压轨、因此鼠标或键盘未通电。 请参阅 以下 TPS2583XAQ1EVM-147原理图中的剪切(取自 EVM 用户指南中的图2-1)。

    您未确认此电路板是否用于汽车终端设备。 我们的产品系列中没有 可简化数据角色交换的汽车级 Type-C 15W 充电器。  

    如果不需要汽车级 Type-C 充电器、也许我们可以从我们的商业级 Type-C 充电器产品系列中推荐更合适的器件、从而轻松满足您的系统要求。 请确认是否可接受商业级器件。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    1. 集成 Type-C 充电器器件、以连接平板电脑并为其充电、例如使用 Type-C 转 Type-C 电缆。
      ->是的
    2. 集成 USB 集线器、因此您还可以连接另一个 UFP 接收设备(例如键盘或鼠标)并为其充电。
      ->是的
    3. 确保正确的数据角色交换、以便平板电脑可以充当主机、并且可以使用键盘或鼠标
      ->是的,平板电脑必须始终在主机模式下工作,并从外部 PCB 同时接收电源,而我使用鼠标或键盘。 外部 PCB 具有 USB 集线器、能够连接多个器件。 其中一些器件是定制的。

    我看到该引脚通过 J4引出、然后将 Vbus 连接到那里的器件。

    对我来说是商业级的。

    谢谢!!!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们可能会推荐商用级器件。 您能帮助我确认一下您对电路板设计的理解吗?

    您的电路板具有:

    1. 1个可连接到平板电脑/手机并为其充电的 UFP Type-C 端口。
    2. 1+ DFP Type-A 端口、可连接到鼠标/键盘外设并为其供电。

    您在电路板上的哪个端口寻找器件建议? 是 Type-C 端口还是 Type-A 端口?

    如果需要、请改正我的理解。

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我将使用原理图来说明:

    图像它比一千个字更好!
    USB 集线器确实已经完成、设备也已完成。
    所以、我要寻找能够管理 CC 线路以使用集线器插入设备的设备为平板电脑充电的设备。

    到2025/01/15我会去度假。
    祝你有一个美好的新年!

    谢谢!!!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供该应用的示意图。 让我将此主题重新分配给负责处理相应器件的团队成员。 他们将能够帮助你。

    新年快乐!

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此端口是否需要 PD? 对于简单的电源和 USB、我们推荐使用 TPS25751 PD 控制器。

    对于仅供电端口、您可以查看第二个 TPS25751、或 TPS25730。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    无需 USB 端口具有 PD 功能、因为它仅用于连接传统的 USB 2.0设备。

    我们的设计不使用内部电池、那么 TPS25751的充电器电池功能在这种情况下没有意义、如果我没有错、那么选择 TPS25751S 版本可能是正确的、因为没有集成栅极为电池充电。

    更新原理图:

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于带 TPS564257DRL 的降压稳压器、它已完成并正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您只需要提供5V 电压、TPS25751S 应该能够在您的应用中工作。 PD 端口需要具备灌电流能力吗? 为什么此处需要 PD 端口?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    PD 端口需要具备灌电流能力吗?

    该板通过平板电脑/手机灌入电源? 不能、因为不能长时间供电。 如果我不明白您的问题有多糟糕。

    为什么此处需要 PD 端口?

    可为平板电脑/手机供电并长时间运行所有原理图。 电源来自外部电源、主电源、负载连接的外设、并为平板电脑/手机的电池充电。 所以我需要芯片管理 CC 线告诉平板电脑/手机"我可以提供的电源,我!" 同时仍然能使用连接到 USB 集线器的外设。

    谢谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您不需要多个电源或数据角色、也不需要从端口提供超过15W 的电源、我会更深入地了解您的 Type-C 要求。

    Type-C PD 主要用于以下用途之一:

    1.多种电源角色(拉电流和灌电流)

    2.多种数据角色(DFP 和 UFP)

    3.交替模式

    4.大于15W 的拉电流/灌电流

    5.需要结合使用电源与数据 UFP 或功率接收与数据 DFP

    如果不需要上述任何功能、您可能希望获得仅适用于 Type-C 的非 PD 控制器。 我主要支持 USB-C PD 控制器(如 TPS25751等器件)、因此确实只能在这方面提供帮助、但如果不需要上述任何要求、IC 可能会过大。

    要回答您的问题、TPS25751可以管理外设的电源连接、而只管理 Type-C 端口上的端口连接。 它可以管理 CC 线路并广播源端口。 如果您深入了解 Type-C 规范、您可能会注意到、对于"源极"、将在端口上广播上拉电阻器。 TPS25751会执行此操作、但无需 PD 控制器外露上拉电阻器。

    在本例中、您可能需要 PD 控制器的主要原因是选项5、在此方案中、平板电脑/手机想要获得电力并用作数据 DFP。 对于 USB-C PD、器件只能作为电源/数据 DFP 或电源接收/数据 UFP 输入合约。 连接后、它可以进行所需的电源或数据角色交换以最终使用所需的配置、TPS25751可以支持发起和处理这些交换。

    S 和 D 版本之间的主要区别在于内部与外部高压电源路径。 如果您只需要5V 电源、则 S 版本应该没问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    认为我的情况通过第5点描述、并且需要高电压路径的电路板上没有电池要充电、那么 TPS25751S 就是解决方案。

    如果您同意、我将关闭该问题、让 PCB 板进行测试。

    谢谢!!

    此致。