主题中讨论的其他器件:TPS25830A-Q1、 TPS25751、TPS25730
工具与软件:
您好!
已经购买了评估模块 TPS2583XAQ1EVM 以构建 PD +数据板(如果一切正常)、我会制作自己的板。
要制作一个可以为平板电脑或手机供电的电路板、同时平板电脑或手机看到已连接设备(如键盘或鼠标)。
我们认为使用 TPS25830A 芯片这是可能的。
使用评估板无法到达我的目标。 我使用 J4上连接的母对母适配器连接了一个鼠标、并通过 VBUS 供电。
我曾让 CTL1和 CTL2打开以达到 Type-C (3A)+ CDP 模式。
关于 J5和 J6、我对 Rd 和 Ra 有点困惑、但测试了不同的组合。
谢谢!