This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:SMPS 不能正常工作|输出波动|电压尖峰

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458769/ucc28c40-smps-not-working-properly-output-fluctuate-voltage-spikes

器件型号:UCC28C40

工具与软件:

您好!  
我正在使用以下规格的 UCC28C40 PWM 控制器设计交流/直流转换器。
输入:90-300V AC
输出:13.8V 直流@ 5A 额定电流(最大7A)
变压器细节
Lpri:90uH
Pri:Sec:Aux = 6:1:1
我已经完成了测试、下面是观察结果
观察结果
->我们已经获取了所有的读数在230V AC。
->我们观察到、当我们增大次级侧的负载时、Aux 电压 也会增加、如下表所示。
->我们能够对其进行测试、直到3A、之后 IC 损坏(VCC 和 GND 短路)。 最可能 是由于辅助电压中的尖峰增加。
->我们观察到,在二次侧负载电流为2A 时,RCD 段的温度高达140 C。
美国编号 VIN AC VAUX 直流 VAUX (max) DC 输出电压直流 输出电流(mA) 温度 (MOSHET) 温度 (RCD) 温度 (O/P 二极管)
1. 230 8. 15.4. 13.99 0 35. 50. 35.
3. 230 10.6. 18.2. 13.99 50. 35. 55. 35.
4. 230 11.5. 19.4. 13.99 100 35. 55. 35.
5. 230 12.2. 20.2. 13.98 200 35. 60. 35.
6. 230 12.8. 21. 13.98 300 35. 70 35.
7. 230 400
8. 230 13.1. 21.8. 13.98 500 35. 70 35.
9. 230 600
10. 230 13.3. 21.8. 13.97 700 35. 75 35.
11. 230 800
12. 230 900
13. 230 13.6. 23. 13.96. 1000 35. 100 35.
14. 230 1100
15. 230 13.6. 23. 13.95. 1200 40. 100 35.
16. 230 1300
17. 230 1400
18. 230 13.7. 24.2. 13.94. 1500 41. 120 37.
19. 230 1600
20. 230 13.9. 24.2. 13.93. 1700 41. 120 37.
21. 230 1800
22. 230 1900年
23. 230 14.1. 25. 13.93. 2000 45. 140 40.
波形
->如下图所示、我们在 栅极脉冲的上升时间和下降时间收到尖峰、这是在 MOSFET 栅极和接地(黄色)上得到的。
->开关过程中出现 Aux 电压尖峰(绿色)。  次级侧波形中存在类似的尖峰
原理图链接: 原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请以 PDF 格式提供原理图。 您的当前原理图无法打开、因此我们无法查看您的设计以找到需要更改的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 pdf 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示意图图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您增加负载时 、IC2引脚1是否保持相同的电压2.5V?  

    您能否确保 AUX 绕组极性正确? 要检查这一点、请测量 T1引脚9到 PGND 和 Q1引脚2到 PGND 的波形以显示其时序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的反馈。

    IC1引脚1处的电压、随着负载电流增加、该电压会降低。

    i.空载时:1.28V
    二.在100mA 负载下:1.20V
    三、200mA 负载时:1.25V
    IV。300mA 负载为1.00V 时
    80mA 负载下为0.83V

    下面是波形

    输入电压:320V 直流

    输出电压:13.98v、

    负载电流: 500mA

    黄色为辅助电压。

    绿色是 Q1引脚1处的 PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="637387" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458769/ucc28c40-smps-not-working-properly-output-fluctuate-voltage-spikes/5606817 #5606817"]

    80mA 负载下为0.83V

    [报价]

     400mA 负载下的 v.为0.83V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AUX 电压表示 T1引脚9至 PGND。 黄色波形不是来自 T1引脚9、请提供 T1引脚9至 PGND、并将 Q1引脚2至 PGND、以便我可以检查 T2 AUX 绕组极性是否为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    下面是我在提到的点获取的波形

    1.黄色(T1引脚9和 PGND)

    绿色(Q1引脚2和 PGND)

    测试条件:

    i. Vin = 320V DC

    上述测试是空载条件下执行的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形看起来正常。

    在以下测试中、请测量 IC1引脚2、以帮助引脚2是否按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    请在测试后查看以下结果。

    美国编号   输入电压(直流) 次级负载电流(mA) IC1引脚2处的电压(V) 次级输出电压(V)
    1. 320 0 2.5. 13.99
    2. 320 100 2.5. 13.99
    3. 320 200 2.5. 13.98
    4. 320 300 2.68 - 2.71 (在此范围内波动) 13.98
    5. 320 400 2.74 - 2.75 (在此范围内波动) 13.98
    6. 320 500 2.76. 13.98

    我接下来应该怎么做。 我必须调优哪一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题来自 L2。 AUX 通过次级侧 Vout 进行交叉调节、在典型的反激式 L2中并不存在。 因此、Vout 通过变压器匝数比 nA 缩放到 AUX。 但在您的设计中、比例包括 L2电压降 VL2、然后 VAUX = Vout + VL2。 当负载电流增大时、VL2增大、VAUX 会增大。 您需要校正您的设计、使 L2短路。 如果您仍想保持 L2、则需要在 R5和 VDD 之间的 AUX 输出端添加 LDO 类型的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我已经短路了 L2、我只在此配置中共享所有的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在短暂的 L2之后、您仍然看到辅助电压随着负载而增加、则可能是由于变压器的漏电感过高所致。

    您可以尝试增加 R5、看看这是否有助于减少负载增加的工作量。 增加 R5有助于消耗一些泄漏能量、从而减少辅助电压的增加。 您可以尝试将 R5从电流10欧姆转换为20至30欧姆、以了解辅助电压的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    漏感为3uH、LPri 为90uH。 如果我增大 R5、Aux 将能够为 IC1提供足够的电流吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个平衡点可以设置 R5、使辅助电压处于可接受的范围内、因此可以提供足够的电流。 R5过低会因泄漏能量过高而导致辅助电压升高。 如果 R5过高、则会消耗过多能量。 因此、尝试使用 R5 30欧姆来查看是否正常、然后将其调整到所需 gn 中的正常值、使辅助电压处于适当的范围内。

    AUX 方式无法使 AUX 电压因漏电感而保持恒定。