Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22811 工具与软件:
您好,您能解释一下 Rimon 对于并行操作的价值是什么吗? 图8.2显示了 IMON 引脚连接在一起并且只有一个 IMON 电阻器时并联运行的连接。
Rimon 应被设置为公式5中的 ILIM 是总输出负载还是 仅一半 、因为每个器件只需提供一半的输出?