This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:Rimon 可实现并行运行

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463173/tps22811-rimon-for-parallel-operation

器件型号:TPS22811

工具与软件:

您好,您能解释一下 Rimon 对于并行操作的价值是什么吗? 图8.2显示了 IMON 引脚连接在一起并且只有一个 IMON 电阻器时并联运行的连接。  

 Rimon 应被设置为公式5中的 ILIM 是总输出负载还是 仅一半 、因为每个器件只需提供一半的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlie、您好!

    需要强调的是、这 是 TPS22811负载开关器件、在稳定状态下不执行电流限制、IMON 仅在启动期间用作电流限制阈值。  

    Unknown 说:
    ]应 将 Rimon 设置为公式5中的 ILIM 是总输出负载还是 只有一半 、因为每个设备只需提供一半的输出?

    如果对每个器件使用 IMON、则将其设置为一半的负载。 如果您使用常见的 IMON 电阻器、请将其设置为满负载。

    此致、
    Arush