请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138128 工具与软件:
你(们)好 内部时钟变化是多少(ppm/°C)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好 内部时钟变化是多少(ppm/°C)?
David、您好!
请参阅 UCD3138128数据表的第12页。 我们没有专门针对 ppm/°C 的数据、但可以保证-40°C 到125°C 的以下范围。
此致、
Jonathan Wong