This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138内部时钟 PPM

Guru**** 2511365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463182/ucd3138128-ucd3138-internal-clock-ppm

器件型号:UCD3138128

工具与软件:

你(们)好  内部时钟变化是多少(ppm/°C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请参阅 UCD3138128数据表的第12页。 我们没有专门针对 ppm/°C 的数据、但可以保证-40°C 到125°C 的以下范围。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。  我确实需要 ppm/°C 来进行分析。  您能帮助找到答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    数据表中未包含的任何特性数据均应遵循 NDA。 我可以检查是否 提供了 ppm/°C。  请联系您当地的 FAE、以便我们能够根据 NDA 共享特性数据。

    此致、

    Jonathan Wong