主题中讨论的其他器件:TPS3808
工具与软件:
如果我的 SENSE V 约为5.8V、、RESET 引脚将 交替输出高-低电平、、但当我在 SENSE 引脚上添加470nf 时、它正常、。、因此、可以添加470nf?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果我的 SENSE V 约为5.8V、、RESET 引脚将 交替输出高-低电平、、但当我在 SENSE 引脚上添加470nf 时、它正常、。、因此、可以添加470nf?
对于 TPS3808、用于控制 SOC 电源开启/关闭的复位信号、当 SENSE 电压低于阈值电平、SOC 电源将关闭、因此系统负载将下降、然后 SENSE 引脚电压将轻微上升、这将导致复位更改为高电平、SOC 再次上电、但 SOC 上电会导致系统加载、SENSE 引脚电压下降、然后 RESET 引脚输出低电平、SOC 上电 这种情况将重复、这种情况来自以下噪声。
在这种 情况下 、我可以添加470nf 来 抑制噪音吗?